Skip to Content


Content

For the business press

Lutte contre la contrefaçon de médicaments : Siemens lance un projet pilote d’encodage des médicaments avec l’EFPIA en Suède

Brussels, mardi 27 octobre 2009

L’incidence des médicaments contrefaits sur la chaîne d’approvisionnement traditionnelle en Europe est en hausse. C’est la raison pour laquelle l’EFPIA (la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques) a lancé un projet pilote afin de tester une solution d’encodage et d’identification en Suède. Cette solution, dont Siemens IT Solutions and Services a fourni la technologie d’information et de communication (ICT), permet d’identifier à coup sûr les produits contrefaits et de suivre le circuit des médicaments dans la chaîne logistique. Le projet est réalisé en collaboration avec la chaîne de pharmacies Apoteket AB et les grossistes locaux Tamro et KD.

Jusqu’ici, les pharmaciens devaient se fier à un contrôle visuel pour s’assurer que les médicaments délivrés aux patients n’étaient pas contrefaits. Mais cette époque sera bientôt révolue. Grâce à la nouvelle solution d’encodage et d’identification de l’EFPIA, les pharmaciens pourront contrôler un code d’identification unique apposé sur chaque emballage. Ce code barre Data Matrix en 2D, associé à un numéro de série unique, peut être généré et imprimé facilement sur l’emballage par le fabricant. Le code est lu par un scanner et transmis à un système de vérification, qui contrôle dans la base de données que le médicament portant ce numéro de série n’a encore jamais été délivré. S’il a été délivré auparavant, le pharmacien est averti qu’il pourrait s’agir d’une contrefaçon. Il peut dès lors prendre les mesures de précaution nécessaires et lancer immédiatement une enquête. 

Le projet pilote de l’EFPIA est mené par Siemens IT Solutions and Services en coopération avec Hewlett Packard (HP) et SAP. Siemens IT Solutions and Services prend en charge la gestion de projet et l’intégration des interfaces d’information entre les officines et les fabricants. Le fournisseur de services IT assure également l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure IT, dont notamment les systèmes technologiques et d’information, l’intégration des données, la sécurité système et le développement système. SAP Belgium est responsable du SAP® Object Event Repository (SAP OER) et des services d’implémentation. Les services d’hébergement et le test des solutions SAP ont été confiés à Hewlett Packard (HP).

Le but est d’introduire une solution d’encodage et d’identification standardisée pour le secteur pharmaceutique en Europe, en conformité avec les normes internationales et européennes existantes. En cas de succès, l’EFPIA présentera la solution aux autorités européennes pour qu’elle puisse être introduite dans les autres pays de l’Union de manière à créer une plateforme unique qui aidera les grandes sociétés pharmaceutiques européennes à lutter contre la contrefaçon de médicaments.

L’EFPIA (la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques) représente l’industrie pharmaceutique en Europe. Composée de 31 associations nationales et de 44 grandes compagnies pharmaceutiques, l’EFPIA agit en tant que porte-parole sur la scène européenne au nom des 2 200 sociétés qui se consacrent à la recherche, au développement et à la commercialisation de nouveaux médicaux destinés à améliorer la santé et la qualité de vie des habitants de la planète. L’industrie pharmaceutique représente pas moins de 19,2 % des dépenses mondiales en R&D. C’est le secteur qui affiche le taux le plus élevé d’investissement R&D par rapport à son chiffre d’affaires net (16,1 %). Cependant, si les investissements en R&D ont progressé de 460 % aux Etats-Unis entre 1990 et 2008, la hausse n’a été que de 250 % en Europe alors qu’elle s’est accélérée dans les économies émergentes telles que la Chine et l’Inde. Près de 635 000 personnes travaillent aujourd’hui dans ce secteur et l’on estime que les emplois indirects en amont et en aval sont trois à quatre fois plus nombreux. Une part importante des salariés du secteur sont hautement qualifiés et 117 000 travaillent dans la recherche et le développement. En Europe, l’industrie pharmaceutique axée sur la recherche a généré un excédent commercial estimé à environ 48 milliards d’euros en 2008. Le secteur a ainsi largement contribué à combler le déficit commercial de l’Union Européenne dans les produits high-tech – près d’un quart des exportations high-tech européennes sont des produits pharmaceutiques.

Siemens IT Solutions and Services, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions et services IT, couvre toute la chaîne de services IT sous une même enseigne, de la consultance à la gestion d’infrastructures IT, en passant par l’intégration système. Ses solutions IT complètent l’offre des autres secteurs du Groupe. Grâce à son large savoir-faire et à sa connaissance exhaustive de l’industrie, Siemens IT Solutions and Services est en mesure d’apporter une valeur ajoutée tangible à ses clients. Cette division de Siemens occupe 41 000 personnes et enregistre un chiffre d’affaires de près de 5,3 milliards d’euros, dont plus de 70 pour cent à l’extérieur du Groupe Siemens. Plus d’informations sur www.siemens.be/it-solutions

SAP est l’un des principaux éditeurs mondiaux de logiciels d’entreprise et propose des applications et des services conçus pour permettre aux entreprises de toutes tailles dans plus de 25 secteurs d’optimiser leurs activités. Avec plus de 89 000  clients répartis dans plus de 120 pays, SAP est cotée sur plusieurs places boursières, dont notamment la Bourse de Francfort et Wall Street, sous le symbole « SAP ». Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.sap.com.